This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:利用 DRV8908 作为低侧驱动器

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1572724/drv8908-q1-leveraging-drv8908-as-low-side-driver

器件型号:DRV8908-Q1


工具/软件:

您好、  

一个关于 DRV8908 的问题:

 

在一个设计注意事项中、我的客户希望将 DRV8908 用于小型传动器电机、还用作 50mA 负载的低侧驱动器。 请参阅下图。

 

我们可以检查反极性保护的情况、低侧驱动器的(体二极管的)反向电流能力是多少?

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christina

    感谢您的提问。 您正使用公共 E2E、而不是内部 E2E。  

    您能否提供客户的名称和应用用例(例如汽车车门后视镜)。 您可能需要发布到内部以共享信息。

    此致

    Shinya