This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:降低 iprop 电压

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1577547/drv3946-q1-stepping-down-iprop-voltage

器件型号:DRV3946-Q1


您好:

我正在使用 DRV3946-Q1 设计一个 PCB 来控制两个接触器。 接触器在 12V 时的保持电流为 0.3A。 使用数据表第 6.3.5.1.1 节中表 6.7 中的计算公式、我计算出 RIPROP=20k 将为峰值和保持电流提供最低测量范围和最高分辨率(最小值=~0.19A、最大值=~3A、分辨率=~0.011A)。

根据数据表的第 5.3 节、iprop 信号是 0V 至 5V 模拟信号。 这是正确的吗? 如果是、我想知道将其转换为 0V 至 3.3V 模拟信号的推荐设计。 考虑到 iprop 和 GND 之间的 20k RIPROP 电阻、简单的电阻分压器是否足够? 还是应该将其与单位增益运算放大器结合使用? 或者完全不同的方法会产生最佳效果吗?

此致、Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    如果您知道此应用中 IPROPI 上的最大电压低于 3.3V、则可以选择将 IPROPI 上的电压钳位为 3.3V  

    此致、

    Keerthi