This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:开关频率

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1577606/drv8718-q1-switching-frequency

器件型号:DRV8718-Q1


  1. DRV8718Q1 的最大开关频率是多少?

2.此外,内部放大器的额定工作开关频率范围是多少? (放大器用于对线路电流进行采样。)

保管人发现钳子可以在 20kHz 开关频率和 10%占空比下输出值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    1) 它们的目标开关频率是多少、其应用可以接受的直流分辨率是多少? 您可以通过将传播延迟 tdrive 和 tdead 时间相加来找到最短导通时间。  

    2)  增益设置 0b11 的最小 BW 为 156kHz。

    此致、

    Keerthi