This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711EVM:DRV8711EVM 问题

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1577575/drv8711evm-drv8711evm-questions

器件型号:DRV8711EVM


尊敬的团队:

 

我想检查 EVM 是否可以

  1. 指定旋转角度。 (最大 360d)
  2. 支撑旋转 5 千克物品

 

此致、
Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    感谢您的问题。  请参阅 EVM UG、 https://www.ti.com/lit/ug/slvu811c/slvu811c.pdf。 您可以使用“移动步进“来以定义数量的步进来移动步进电机、从而获得所需的旋转角度。 例如、200 步/转的电机需要在全步进模式下移动 200 步、才能由 360°旋转 。 如果使用微步进、则根据微步进模式“n",“,<xmt-block0>、360°要移动的步进数  将为 (n x 200)。

       

    要支持 5 千克的旋转项目:缺少大量信息。 5 公斤在哪里? 什么是扭矩要求。 根据具体情况、您应拥有适当的步进电机和 VM 电源电压来支持它。 电机输出扭矩将是电流设置的函数、也可以使用 GUI 来完成该设置。  

    此致、Murugavel