This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872-Q1:正在寻找 DRV8872-Q1 的替代器件

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8263-Q1, DRV8872-Q1, DRV8876-Q1, DRV8962-Q1, DRV8262-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1576946/drv8872-q1-looking-for-the-alternative-of-drv8872-q1

器件型号:DRV8872-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8876-Q1、DRV8263-Q1、 DRV8962-Q1、DRV8262-Q1

您好的团队、

请问我们是否有 DRV8872-Q1 的类似产品? Vs Abs max 需要超过 45V。

DRV8876-Q1 看起来是 DRV8872-Q1 的良好替代方案、但其与绝对最大值的关系为 40V。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    感谢您的发布。

    我想知道我们是否有 DRV8872-Q1 的类似产品? VS ABS max 需要超过 45V。

    此产品 VM 的绝对最大额定值为 50V。请参阅数据表中的以下信息。 这已经大于 50V。您是否正在寻找高于 50V 绝对最大 VM 的电压? 建议的最大值为 45V。是否有建议的最大值要求? 最大持续电流和峰值浪涌电流要求是什么?  

    如果电压高于 50V、可以从 量产选择网站上查找合适的集成有刷电机驱动器器件。 谢谢你。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    您能否提出 DRV8872-Q1 备选器件的器件型号?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    请分享最大值 所需工作电压和绝对最大值 所需的额定电压以及驱动电流要求、峰值浪涌电流值和持续时间、稳态电流和 BDC 电机负载的失速电流。 没有这些信息、我无法提议特定器件。 我们的产品系列中有多款汽车驱动器器件、用于驱动 BDC 电机。 例如、DRV8263-Q1 具有集成电流检测和诊断功能的汽车级 65V H 桥驱动器可以在 VM 48V 的 PWM 驱动下支持高达 28A 的峰值浪涌电流和大约 2.5A 的持续电流  

    如果电压高于 50V、可以从 产品选择网站上找到合适的集成有刷电机驱动器器件。 [/报价]

    请参阅下面的。 我们的单 H 桥和 ABS 产品系列中只有 3 个选项。 最大 电压 ≥50V。如果需要双 H 桥、DRV8262-Q1 或 DRV8962-Q1 可以是一个工作电压最大值为 60 V.  

    此致、Murugavel