This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881:反 EMF

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1576415/drv8881-back-emf

器件型号:DRV8881


工具/软件:

大家好!


我对 DRV8881 有疑问。

当电机在 VM 未输入的情况下旋转时、会在 OUTx 端子上生成反电动势。

这会损坏 DRV8881 吗?

反电动势约为 5V。

数据表显示 OUTx 的绝对最大值为 VM + 0.7V、但它是否仍然可能损坏器件?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    感谢您的问题。  

    我假设应用是步进电机。 这一切都取决于其他连接到 VM 电源轨的内容。 假设 VM 电源轨上除了 DRV8881 之外没有其他负载、上述 VBEMF < 5V 的情况不会损坏 DRV8881。

    VBEMF 将通过体二极管出现在 VM 轨上。 因此、如果 VM 具有大电流负载、则可能会损坏功率 FET 的体二极管。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel-San、

    非常感谢您的回答。

    如果有器件连接到 VM 电源轨、该怎么办?
    我假设电机电源已连接到 VM、但还有什么可以连接到 VM?

    我还有一个问题。
    体二极管的耐受电压是多少?
    电压约为 30V 吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    如果 VM 导轨连接了某个设备、该怎么办?
    我假设电机电源已连接到 VM、但还有什么可以连接到它?

    另一个负载、除 DRV8881 之外可能消耗高电流。 在这种情况下、体二极管可能会承受应力并可能损坏。 如果没有已知的大电流负载、则这不是问题。

    我还有一个问题。
    体二极管的耐受电压是多少?
    它大约为 30V 吗?

    其额定电压与建议的最大值 45V 相同。损坏将是由通过体二极管的过大电流而不是电压(只要不超过 45V)引起的。绝对最大值为 额定值与器件相同、为 50V  

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel-San、

    感谢您的答复。

    没有高电流负载、因此似乎没有问题。

    也感谢您对二极管电压电阻的回复。

    此致、

    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    谢谢你。  

    此致、Murugavel