This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8263S-Q1EVM:供货情况

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8263-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1573828/drv8263s-q1evm-availability

器件型号:DRV8263S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8263-Q1

工具/软件:

您好、

我们希望 在新工程中使用新的 DRV8263S-Q1(SPI 版本)并且已经测试了开发板。 TI 何时或分销商会有器件(或至少样片)? 何时会有更多的数量可供购买?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    DRV8263-Q1 并且应该已经可以购买/样片。尽管我们的库存此时有点低、但很快就会有更多的库存。 目前、我们预计将在 10 月中旬重新补货。 通常,当我们重新配置我们的分销商将占我们生产的一部分,所以他们也应该在十月中旬的某个时候有库存。

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。 在哪里可以订购几个样片进行原型设计(~10 件)? 在器件页面和器件的样片页面上、它显示“缺货“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我已在内部联系以解决此问题。 请尽快收到有关此问题的电子邮件。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    由于您可以订购商品、因此将此主题标记为已关闭。

    此致、

    Joshua