This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:DRV8243 — 体二极管最大电流

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1577218/drv8243-q1-drv8243---body-diode-max-current

器件型号:DRV8243-Q1


德州仪器 (TI) 团队大家好、

我正在使用 DRV8243S 进行螺线管控制设计。 我计划使用一个配置为“低侧再循环“的半桥。

我查看了低侧体二极管中允许的最大电流、但数据表仅显示此参数:

我会在我的设计中测试当 HSide MOSFET 开路时在负载上测得的电流、但我想知道为了避免体二极管损坏、我应该担心的电流额定值是多少、这个 3A 是否为最大值?

考虑到在我的测试中测得的值超过了该限值、应该使用一个与具有较低 Vf 的负载并联的外部二极管来降低器件上的该电流。 SLVAE59A 文档中给出了这一建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RNJ:

    3A 是测试条件、而不是最大值。 通常、电机驱动器器件中的体二极管可以接受与 MOSFET 本身相同水平的电流。

    对于您提到的外部二极管、我们通常建议至少为此二极管放置空间、以便在螺线管的能量耗散速度需要快于体二极管时进行测试。

    此致、

    Joshua