This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205-Q1:启动时在 VCC3 处发生过冲

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1577416/drv3205-q1-overshoot-at-vcc3-when-startup

器件型号:DRV3205-Q1


大家好、支持团队。

我重新发布此内容是因为我需要紧急解决此问题、但尚未收到对我之前发布的回复。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1571878/drv3205-q1-overshoot-at-vcc3-when-startup

VCC3 端子上会发生过冲、始终超过最大额定值。 我检查了至少几个不同的批次、每个批次都是一样的。 您是否已确认此问题?
超出最大额定值是否是一个问题?
我无法在此处发布波形数据或布局信息、因此我更愿意在必要时通过直接电子邮件进行沟通。
(我尝试在上一个帖子中发送一条私人消息,但发生了错误,我当前无法发布。)

由于一段时间已经过去、而且这种情况很可能会升级为投诉、因此我希望得到及时的答复。

此致、

HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    亚当这个星期都不在办公室,下周将回来。 我私信给你我的电子邮件。 由于这是一款受 NDA 保护的器件、因此我无法在此处进一步讨论。 如果您能给我发送波形和布局、我们将来看一下。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lodi-San

    非常感谢您的答复。

    我的客户已经为此器件签署了 NDA。

    我会按摩你的电子邮件。

    谢谢。

    HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    听起来不错、我现在将关闭此内容、因为它已移至电子邮件。

    此致、

    Anthony Lodi