请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1您好的团队、
1.请帮助确认我们是否有任何相关的热模型文件可供客户使用?
2.然后客户想询问电机驱动器的效率、以及如何进行热计算、因为他们是第一次使用它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的团队、
1.请帮助确认我们是否有任何相关的热模型文件可供客户使用?
2.然后客户想询问电机驱动器的效率、以及如何进行热计算、因为他们是第一次使用它?
您好 Alan、
请参阅部分 8.2.4 散热应用 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8889-q1.pdf。本节介绍了功率耗散计算以及内核温度的示例和估算。
此 E2E 常见问题解答中的 Excel 计算器 使用数据表中的公式来帮助估算芯片温度。
最终应用是什么、它的运行规格、步进电机规格等 谢谢你。
此致、Murugavel