This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:STEP 和 I2C R/W 是否单独工作?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1575136/drv8899-q1-do-step-and-i2c-r-w-work-separately

器件型号:DRV8899-Q1


工具/软件:

您好的团队、

客户担心会对阶跃输入和 I2C 寄存器读取/写入产生干扰。 我认为这些 步骤和 I2C R/W 是单独工作的、因此没有 干扰、不用担心。  

您能检查他们的查询吗? 电机驱动期间(步进输入)是否有任何建议的 I2C 读取/写入时序?

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、  

    感谢您的提问。  

    为了澄清这一点、DRV8899 器件支持 SPI 接口、但它没有 I2C 寄存器。 如果客户想要获得有关 SPI 时序要求的信息、或想要通过 SPI 接口控制步进脉冲、请参阅第 6.6 节“SPI 时序要求“。 您能否提供更多背景信息或具体说明客户的具体问题、以便我们能够更好地帮助他们?

    此致

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba:

    抱歉、I2C 是我的拼写错误、 您能通过从 I2C 更改为 SPI 来回答吗?

    >>我的客户担心阶跃输入和 SPI 寄存器读取/写入受到干扰。 我认为这些 步骤和 SPI R/W 是分开工作的、因此没有 干扰、不用担心。  

    >>您能检查他们的查询吗? 电机驱动期间(步进输入)是否有任何建议的 SPI 读取/写入时序?

    此致、

    Youhei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、  

    感谢您的信息。  

    我的客户担心会对阶跃输入和 SPI 寄存器读取/写入产生干扰。 我认为这些 步骤和 SPI R/W 分别工作 、因此没有干扰、不用担心

    SPI 和 STEP 之间没有干扰。  根据 CTRL3 寄存器中的 SPI-STEP 位、客户可以通过输入引脚控制电机以进行步进或通过 SPI 通信。  

    >请检查他们的查询吗? 电机驱动期间是否有任何建议的 SPI 读取/写入时序(步进输入)?

    请参阅第 6.6 节“SPI 时序要求“。

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mojtaba,

    感谢您的回答!

    此致、

    Youhei