This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316D:MCF8316D:在初始化所有寄存器后、电机不会旋转。

Guru**** 2605435 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MCF8316D, MSP430FR2355, MOTORSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1577005/mcf8316d-mcf8316d-after-initializing-all-the-registers-the-motor-do-not-rotate

器件型号:MCF8316D
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2355、MCF8316AEVM、 MOTORSTUDIO

image.png

您好、

  我没有官方评估板。 我使用自己绘制的 PCB 板、并且能够实现 MCF8316D 的参数写入和读取。

  上图显示了所有寄存器的 I 初始化值。 插入电机后、我发现电机没有旋转。 您能告诉我原因是什么吗?  
  下面随附了我所使用电机的实际规格表。

  非常感谢您的帮助。

涡轮鼓风机 C60S1-24PR-01-L3-D-C041.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用信号发生器生成方波、 Freq=2kHz、Vpp=3.3V、Duty=50%、  然后将其连接到引脚 28。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    一个简短的问题、您是否尝试过使用 SmartTune 工具?

    在最新的 MOTORSTUDION 0.1.34 版本中提供。

    介绍 SmartTune:自动调整电机参数|视频|德州仪器 TI.com

    常见问题解答  (9)【常见问题解答】MOTORSTUDIO:SmartTune 常见问题解答 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛

    应用手册  SmartTune 用户指南:如何快速设置和旋转三相 BLDC 电机

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.我没有正式的评估板。 我有自己绘制的 MCF8316D PCB 和 MSP430FR2355 LaunchPad。

    2.我使用 CCS 20.3.1 加载了官方驱动程序代码 1512.HardwareI2C_MSP430FR2355_MCF8316AEVM。

    3.我使用 DuPont 线将 P4.7 和 P4.6 连接到 MCF8316D 的 SCL 和 SDA 接口。 使用 MotorStudio 后、我希望使用 Smart Tune、但系统会提示“Device not connected“。

    我可以询问是否可以这样使用智能调优?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您需要使用 MCF83xx 评估 PCB、并将 GUI 硬件部分的 I2C 线路连接到定制 PCB 的 I2C 线路。 此设置将允许您使用 SmartTune。

    此外、在硬件设置中、两个 PCB 之间的接地连接似乎缺失。 使用 MCF83xx 评估 PCB 时、请确保建立了此连接。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      我现在已成功连接到 MotorStudio。

      但是、为什么电机的 SmartTune 配置出现故障? 电机未运行。

      非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    BRAKE 引脚当前已置位、并且 GUI 已正确检测并显示此制动状态。 请更改制动销方向并测试系统的响应。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现、无论外部 BRAKE_PIN 是处于高电平、也是低电平、它仍然指示 MOTOR_BRAKE_ON_STOP。只需修改图中所示的制动方法、问题就会得到解决。

    但是、电机配置生成仍然失败。 您能告诉我如何解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    制动时停止行为是由配置引起的。 在禁用基于引脚的制动的情况下、似乎启用了基于 I2C 的制动。

    关于 MPET BEMF 故障:这可能是由于电机转速配置不正确而导致的。 电机是否有负载?

    另外、请确保您提供了适当的额定电流。

    我注意到您输入的电流为 8A、它可能过高、可能会导致饱和(我可以在结果中看到电流环路饱和)。

    有关解决这些问题的其他指导、请参阅常见问题解答和应用手册。

    常见问题解答  (9)【常见问题解答】MOTORSTUDIO:SmartTune 常见问题解答 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛

    应用手册  SmartTune 用户指南:如何快速设置和旋转三相 BLDC 电机

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后!!!  

    我做到了!  电机现在正在运行。

    非常感谢您的帮助!