请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01418Thread 中讨论的其他器件: LM5160
TIDA-01418 的电源原理图显示了反激式变压器的引脚 4 接地、而引脚 1、2 和 15 悬空。
LM5160 IC 数据表正好显示了对面。
在我看来、变压器引脚 4 上的 GND 连接应该是 TP101 所在的位置。
(原理图视图)。
请确认。
如果这是真的,是否有一个更新的版本的原理图和 Gerbers ?
非常感谢。