This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:关于配置电源电压

Guru**** 2605435 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1580216/msp-fet-about-configuration-supply-voltage

器件型号:MSP-FET
主题: MSP430WARE 中讨论的其他部件

您好:

我的客户询问 MSP-FET 中的配置电源电压。

根据技术规格、描述了贝洛。

“ 100mA 处 1.8V 至 3.6V 之间的软件可配置电源电压“

(问题)

如何在软件中配置电源电压?

您能告诉我如何在软件(CCS?)中对其进行设置吗?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

     MSP430Ware 中有以下 API 调用:

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Brain、

    感谢您的支持。

    但我在 MSP430ware (3.80.14.01) 中找不到 MSP430_VCC () API。

    请问您能在 MSP430ware 中哪个地方引用该 API?

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

    该 API 在以下离线版本文件中定义: MSP430Ware 3_80_14_01\MSP_FLASHER\Source\Inc\MSP430.h

    此致、
    Brian