This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:关于使用独立半桥的问题

Guru**** 2608735 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1580979/drv8718-q1-question-about-using-independant-half-bridge

器件型号:DRV8718-Q1


尊敬的 TI 专家:

我的客户有使用 DRV8718-Q1 控制 1 个直流电机的计划。

为了控制两个方向的 1 个直流电机、客户需要 2 个半桥。

因此、他们想多控制一个方向的直流电机。

  1. 仅使用 DRV8718-Q1 的 1 个半桥控制一个方向的直流电机是否存在任何问题? (在这种情况下,1 个半桥保持悬空。)
  2. 或者、即使我只想控制一个方向的直流电机、我是否应该使用剩余的 2 个半桥?
  3. 还有一个问题。 如果我通过 SPI 接口控制 DRV8718-Q1、是否存在任何 RPM 限制? (即我使用最大 rpm 为 1000 的直流电机、但如果使用 SPI 接口、DRV8718-Q1 只能控制高达 800rpm 的转速。)

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您的发布。

    [引述 userid=“464516" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1580979/drv8718-q1-question-about-using-independant-half-bridge
    • 仅使用 DRV8718-Q1 的 1 个半桥控制一个方向的直流电机是否存在任何问题? (在这种情况下,1 个半桥保持悬空。)
    • 或者、即使我只想控制一个方向的直流电机、我是否应该使用剩余的 2 个半桥?
    [/报价]

    使其中一个半桥悬空不会出现问题。 必须将相应的 HBx 设置为高阻态、以避免 VGS、VDS 故障报告该 HBx、因为它可能没有填充 FET。  

    、还有一个问题。 如果我通过 SPI 接口控制 DRV8718-Q1、是否存在任何 RPM 限制? (即我使用最大 rpm 为 1000 的直流电机、但如果使用 SPI 接口、DRV8718-Q1 只能控制高达 800rpm 的转速。)

    对于 BDC 电机、其 RPM 由 PWM 占空比决定(如果使用 PWM 速度控制)。 引脚控制和 SPI 接口控制均支持 100%占空比、这意味着无论接口如何、电机都可以全速运行。 如果需要 PWM 控制、建议使用引脚控制、因为为了实现 20kHz PWM、必须非常快地背对背写入 SPI、并且可能不可行、具体取决于 MCU 资源。 如果只需要开/关 100%占空比、则可以使用引脚控制或 SPI 控制并实现相同的结果。 谢谢你。

    此致、Murugavel