This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:生成 48V 交流输出

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1580191/drv2700-generates-an-ac-48v-output

部件号:DRV2700


尊敬的先生:

我的客户希望使用 DRV2700 设计一个可生成交流 48V 输出的电路。

您能在查看原理图后提供一些注释吗? 谢谢!  

DRV2700 原理图:(BAT+为 3.7V)

DRV2700_AC48V.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:  

    原理图对我来说很好。  

    此致、

    海龙