This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:二极管保护

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1580187/drv8412-diode-protection

器件型号:DRV8412


您好、

我对数据表中的信息“无需外部缓冲器或肖特基二极管“有疑问。 根据数据表、无需外部肖特基二极管即可防止直流电机的反电动势。 但数据表中没有任何有关二极管的信息。 从图 6-1 中可以看出、两个 4 路输出都有一个内部二极管。 此外、所有 FET 内部还有体二极管。 您能解释一下吗?  

除此之外、您是否希望在直流电机输出上使用额外的保险丝、或者 CBC 模式足以提供所有过流和短路保护?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    无需使用外部二极管、因为 FET 的集成体二极管可用于 PWM 关断期间的电流再循环。

    请参阅以下详细说明的应用手册。  

    电流再循环和衰减模式(修订版 A)

     通过 ROCP 设置的 CBC 电流限制和过流限制保护都足以在过流事件期间保护 DRV8412。  

    此致、

    David