This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8812:搜索供应商的官方确认、表明 DRV8812PWPR 不会对其外形、适合性、功能、数据表、质量或可靠性产生影响

Guru**** 2605955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1580220/drv8812-searching-official-confirmation-from-supplier-that-there-is-no-impact-on-form-fit-function-datasheet-quality-or-reliability-of-drv8812pwpr

器件型号:DRV8812


大家好、E2E 专家:

你好。

DRV8812PWPR 的 I2C 规格。

根据 PCN#20250616001.1 通过 RFAB 认证(使用合格的工艺技术,芯片版本和 TI 马来西亚)、TI CDAT 作为额外的组装地点选项、针对部分器件的变更通知/样片申请、我们可以看到预期为无

1.png

但是、在 PCN 确认中我找不到 对 DRV8812PWPR 没有影响。 此外、如果希望获得相同 PCN 的认证报告、则找不到我们的器件 (DRV8812PWPR)

您能否帮助我们获得对 DRV8812PWPR 的外形、适合度、功能、数据表、质量或可靠性没有影响的正式确认?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PCN 将介绍发布 PCN 的确切变更类型。 请参阅以下示例。 仅标记更改。 所有未标记的意味着它们没有改变。 数据表无更改意味着对外形、时基故障、功能或质量没有影响。 受影响产品的完整可订购器件型号发布在“受影响的产品“部分下。 如果完整的可订购器件型号未明确标注、则表示该产品不是 PCN 的一部分。 如果您还有其他问题、请分享 PCN 文档以供审核。 谢谢你。   

    此致、Murugavel