This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:电荷泵的电压较低

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1581723/drv8462-the-voltage-of-the-charge-pump-is-low

器件型号:DRV8462


DRV8462 电机驱动器芯片在上电后报告了错误。 读取寄存器后、发现电荷泵欠压。 实际测量结果证实电荷泵的电压确实很低。 这种情况下可能有什么问题?

这种情况通常是什么原因造成的、如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您发送编修。  

    DRV8462 电机驱动器芯片在加电后报告了错误。 读取寄存器后、发现电荷泵欠压。 实际测量结果证实电荷泵的电压确实很低。 这种情况下的问题可能是什么?

    这不是预期行为。 您能分享一下原理图吗? 电荷泵输出是否用于从外部驱动其他负载? 请确保使用的电容器遵循数据表中 TI 建议的值 — 见下文。  

    此致、Murugavel