This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308EVM:是否有 DRV7308EVM 的 GUI?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV7308EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1580394/drv7308evm-is-there-the-gui-for-drv7308evm

器件型号:DRV7308EVM


大家好、支持团队。

是否有可与 DRV7308EVM 配合使用的 GUI 应用?
如果没有、是否有任何未来版本的计划?

此致、

DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    目前、DRV7308EVM 的主要评估手段是通过 Code Composer Studios 提供的 FOC 代码。 我肯定希望将来为 EVM 开发一个 GUI、但由于它基于 FOC、开发起来会更加复杂。 该代码可从 DRV7308EVM 产品页面上的“订购和开始开发“部分下载:

     

    我计划尽快更新 EVM 用户指南、提供有关如何使用代码的说明、但与此同时、客户可以参考设计指南第 45-65 页的说明、因为 EVM 的代码与参考设计的代码非常相似。  https://www.ti.com/lit/ug/tiduf77/tiduf77.pdf?ts = 1761575959221

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lodi-San

    感谢您的答复。

    建议的参考设计文档中的“3.2.2 GUI 软件概述“部分是否适用于 DRV7308EVM?

    此致、

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    我尚未在 EVM 上测试 GUI 软件部分、因此无法保证可以正常工作。 客户欢迎试用、但该操作部分的代码尚未在 EVM 上验证。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lodi-San

    我明白了。

    谢谢!

    此致、

    HIG