This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L-Q1:如何获取触觉波形库?

Guru**** 2608985 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1580200/drv2605l-q1-how-to-get-the-haptic-waveform-library

器件型号:DRV2605L-Q1
主题:DRV2605L 中讨论的其他器件

您好、专家:

DRV2605L 数据表中提到有触觉波形库、如何获取它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zengtao:

    Internal Memory 中列出的库。

    您可以参阅“8.3.5.2 内部存储器接口“、可以通过寄存器 0x04 进行更改。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wenbin:

    感谢您的答复。

    我的用例是 LRA、  是否有更多关于 这些效果的详细说明? 我想知道如何选择效果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宗涛:

    只需将寄存器 0x04 设置为 LRA 库:

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wenbin:

    作为我的理解,有许多波形效应在这个库中,我想知道如何在我的用例中选择哪种特定的波形效果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宗涛:

    您可以更改为不同的波形 ID、具体由寄存器 0x04 控制。  

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wenbi:

    我看有 123 种效果,有没有任何文件来介绍效果?  我知道如何选择我需要使用的一个.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宗涛:

    没有详细的波形形状列表、只有名称显示基本格式。 最好能测试它是否符合要求。

    BR、

    Wenbin