请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316A工具/软件:
当“速度输入模式选择“设置为 PWM 速度输入模式、并选择频率为 20kHz 的 PWM 作为输入时、电机偶尔会在运行期间卡住、然后恢复正常运行。 当 PWM 频率降至 10kHz 时、此现象消失。 这可能是什么原因?数据表指示最大 PWM 输入可高达 95kHz。 如果我们仍使用 20kHz PWM 作为输入、如何消除抖动?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
当“速度输入模式选择“设置为 PWM 速度输入模式、并选择频率为 20kHz 的 PWM 作为输入时、电机偶尔会在运行期间卡住、然后恢复正常运行。 当 PWM 频率降至 10kHz 时、此现象消失。 这可能是什么原因?数据表指示最大 PWM 输入可高达 95kHz。 如果我们仍使用 20kHz PWM 作为输入、如何消除抖动?
您好 Sunny、
您能否检查输入 PWM 频率的质量并验证在较高频率下是否存在任何失真? 您是否也可以在所有其他更高频率下验证这一点? 此外、请在 SPD_PWM_RANGE_SEL 中为高于 325Hz 的 PWM 频率输入选择适当的设置、对于高于 325Hz 的 PWM 输入频率、这是 DEVICE_CONFIG[SPD_PWM_RANGE_SEL]= 1 中的设置。
谢谢、此致
Venkatadri S.