Other Parts Discussed in Thread: DRV8363, DRV8353, DRV8350, DRV8161, DRV8328
主题中讨论的其他器件:DRV8350、、 DRV8328、DRV8363 、DRV8353
团队、数据表指出、它具有集成式涓流电荷泵、支持 100% PWM 占空比。 我有几个问题:
- 这种涓流电荷泵是否同时适用于高侧和低侧栅极驱动器?
- 这个特定的电荷泵如何实现 100% PWM 占空比?
- 在 DRV8350 中、它提到了不同的电荷泵作为倍增器。 这些配置之间的主要差异是什么?
- DRV8161 半桥是否适用于伺服驱动应用中的五相步进电机?
谢谢!
Brian