This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:DRV8353:《了解如何使用通用电机控制器实验实现最大扭矩的挑战》

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1581111/drv8353rs-evm-drv8353-challenge-in-understanding-how-achieve-the-maximum-toque-using-the-universal-motor-controller-lab

器件型号:DRV8353RS-EVM


大家好:

我将使用 F2800157f 和 DRV8353RS 以及通用电机控制器实验 VER 5_02_00_00 对 1.8kW 集线器电机进行编程。

我们能够达到 100Nm 的最大扭矩、超过 80Nm 的直流电流不断变化、电机噪音越来越大、速度也不会限制它的发红。 电机转速为 1.8Kw、峰值扭矩为 120Nm、最大转速为 720RPM。

扭矩超过~80Nm 时、 电机发出更高的声音 噪声 动态范围。  来消除 速度不是恒定的 减小 当扭矩需求增加时(等于/高于~80 Nm)。

我们是 无法达到铭牌峰值扭矩 (120 Nm) 稳定的速度和电流。

谢谢、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否确保您的电源能够提供足够的电流来达到所需的扭矩? 首先、我要检查的是确保这里没有达到任何电流限值。

    接下来、我会问您是否根据电机在实验文件中正确设置了电机参数? 这将有助于调整电机代码。 反过来、这会降低噪声、使运行变得平滑、并增加功率容量、因为换向具有正确参数且更干净。

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    感谢您的信息。 是的、我使用的是 80A 电源、没有限制。

    我 设置的 电机参数正确、但仍然面临相同的问题。

    谢谢、此致

    优先级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem:

    感谢您的确认。  

    使用的 PWM 频率是多少? 这也可能会对操作产生影响。

    接下来、我想查看运行期间的波形、以继续调试问题。

    您是否能够得到以下波形:

    1.较低扭矩期间的 VM、SHA、GHA 和 A 相电流(无噪声)

    2. VM、SHA、GHA 和 A 相电流大于 80nm(噪声混音)

    这可能有助于通过观察 噪声 波形和非噪声波形之间的差异来发现问题

    谢谢、

    Joseph