This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316D:验证

Guru**** 2653045 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8316D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1580154/mcf8316d-verification

器件型号:MCF8316D


我们计划使用控制 24V、5A BLDC 电机 MCF8316D 。 我们为此设计了一个原理图、希望让 TI 支持团队对其进行审查。 请找到随附的原理图片段、以供您参考。 您能否请查看设计并提供您的反馈或建议? 设计验证完成后、我们计划继续生成用于 PCB 制造的 Gerber。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅重点部分  

    R7:更改为 22 欧姆

    网络名称 FB_BK 缺失

    C9:更改为 22uF / 10V

    R8:拆下

    C12:不大于 1uF

    请遵循指南链接并按照建议的评级进行操作。

    MCF8316C 和 MCF8315C 的 PCB 设计指南

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如有任何问题、请告知我?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.