This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214:利用碳刷电机实现纹波计数的可靠性

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8214, DRV8214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1582856/drv8214-ripple-counting-reliability-with-carbon-brushed-motors

器件型号:DRV8214


大家好、E2E 专家:

我们的应用使用 N20 齿轮电机、可从无传感器电机位置跟踪中受益。  但是、电机需要碳刷才能实现足够的使用寿命(由于频繁的停止/启动和反向操作)。  在之前的经验中、碳有刷电机产生的噪声会降低换向感应纹波感应的可靠性。  DRV8214 是否解决了这个问题、或者不建议将 DRV8214 的纹波计数特性用于碳有刷电机?  当然,我会做大量的原型验证可行性,但我想避免这种时间和精力,如果它已经知道是不可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    纹波计数算法依赖于电机电 流纹波的振幅。 该器件确实有一个误差校正器(滤波器)来帮助确定噪声产生的实际纹波、但我建议使用将要使用的电机进行评估。 我个人还没有使用该设备测试 N20 齿轮电机、因此我不能肯定、但我很乐意在评估设备开始后查看任何波形或提供调优建议。  

    如果您尚未购买、请考虑在我们的一款 DRV8214EVM 上进行评估、以评估新设计。  

    DRV8214EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    此致、

    David