This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8824-Q1:DVR8824-Q1 替代选择

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8824-Q1, DRV8899-Q1, DRV8824, DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1582859/drv8824-q1-dvr8824-q1-alternative-selection

器件型号:DRV8824-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRV8899-Q1DRV8824DRV8889-Q1

几年前、DRV8824-Q1 是一款旧型号、我们现在正在寻找价格更低、更新的 AEC-Q 驱动器。 以下是驱动程序的应用场景:

  1. 工作电压范围:连接到车辆电池、需要至少 8V 至 36V 的宽输入电压范围
  2. 我们现在使用的步进电机的阻抗为 470R、而 8824 的 1.6A 有点冗余。 是否有合适的低电流器件可用(此项不是必填项)
  3. 其他电气参数可参见 8824。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RuoJun:  

    感谢您的提问。  

    DRV8889-Q1 和 DRV8899-Q1 是 DRV8824 的良好替代方案。这些驱动器较新、价格较低。 它们受益于更高的微步进和更低的 Rdson、还提供智能调优衰减模式、可提供更好的性能。 如需进一步比较、请 查看以下链接。

    比较产品

    此致、  
    Mojtaba.