This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:并行配置?

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1584263/drv8262-parallel-configuration

器件型号: DRV8262

您好团队:

是否可以将 2 个 DRV8262 连接到单个负载以使驱动电流加倍?

我不会使用 PWM 驱动 DRV8262、它主要是直流输出。

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的科威特圣:

    感谢您的发布。

    [引述 userid=“518653" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1584263/drv8262-parallel-configuration

    是否可以将 2 个 DRV8262 连接到单个负载以使驱动电流加倍?

    我不会使用 PWM 驱动 DRV8262、它主要是直流输出。

    [/报价]

    无法保证器件间的导通时间同步。 此时序的变化可能会导致一个驱动器的 LS-FET 与另一个并联驱动器的 HS-FET 之间出现瞬时击穿电流、并立即损坏器件。 因此、即使是直流输出、也不建议多个器件并联。  

    此致、Murugavel