This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:英飞凌 iMOTION 更换

Guru**** 2654565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1583375/mcf8329a-infineon-imotion-replace

器件型号: MCF8329A

您好、

我们的客户正在考虑更换 NRND 的 iMOTION 产品。 我相信具有内置电机控制功能的控制器是 MCF/MCTxxxx。 https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/60/49/infineon-imm100t-datasheet-en.pdf 是否有计划在未来发布等效高压产品?

该项目的 IC 选择标准:
 输入电压:140V 直流或更高(由整流交流电压驱动)
 电机输出:估计最大值约为 60W
 (目前,预计今后将增加)
 电机驱动:正弦波无传感器驱动
 IC 控制电压:15V DC
 速度​​控制:高达 5V 直流(模拟)

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    没有计划将具有控制功能的高压驱动器集成在一起。

    谢谢、

    Dhinesh