This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A-Q1:MCF8329A-Q1 是否支持三个分流器 FOC?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A-Q1, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1584120/mcf8329a-q1-can-mcf8329a-q1-support-be-compatible-with-three-shunts-foc

器件型号: MCF8329A-Q1
主题: MCF8329A 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我的客户对 MCF8329A-Q1 感兴趣、他们主要使用该器件中集成的单分流器电流检测 FOC 解决方案。 虽然他们还希望该解决方案能够与 3 分流器电流检测 FOC 算法兼容、但他们的问题包括:

  1. 该器件是否可以与 3 分流器 FOC 兼容?
  2. 如果没有、他们是否可以在 MCU 中实现 3 分流器 FOC 算法、只将栅极驱动器信号发送到该器件并将其用作仅与 3 分流器感应解决方案兼容的 BLDC 驱动器?
  3. 对于 MCF8329A-Q1、有任何其他建议与 3 个分流器解决方案兼容?

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    1.不可以、MCF8329A 只能支持单分流 FOC 操作。

    2. MCF8329A 不能用作唯一的驱动器设备。  请 了解 DRV8343-Q1 驱动器、该驱动器附带 3 个用于 3 分流器应用的集成 CSA。

    谢谢、

    Dhinesh