This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:输出 (AOUTx 和 BOUTx) 引脚上允许的最大电容器

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1583393/drv8889-q1-allowed-maximum-capacitor-on-output-aoutx-and-boutx-pins

器件型号: DRV8889-Q1

尊敬的团队:

请阐明驱动器输出引脚上允许的最大电容。

我们希望在输出引脚上添加 ESD 电容器 (10nF)、以便了解对器件开路负载检测机制的影响以及对 DRV8889 器件正常功能的其他影响。

目前、我们已选择 DRV8889QPWPRQ1 版本。

谢谢

Rahil

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    感谢您的问题。  

    输出引脚上的 ESD 电容值越高、驱动器的开关损耗就越大、器件温度可能会升高。 流经电容器的电流为 Ic = C (dv/dt)。 通常、输出引脚上的 10nF 不太可能会导致任何主要问题。 如果您不观察驱动器的高温或 TSD 热关断、则可以每个使用 10nF。

    此致、Murugavel