Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A
器件型号: MCT8329A
大家好!
我一直使用 MCT8329a、并有关于各种电源轨如何影响器件功能的一些问题。
1) 如果使用外部 3V 至 5V 电压轨绕过 LDO、是否可以在没有 VBUS 的情况下访问 I2C 功能?
2) 在睡眠模式下、器件是否可以在 I2C 总线上看到? 它会确认数据包吗?
3) 在 PWM 模式下、假设默认最小占空比为 5%、器件是否可以通过写入 4%占空比安全地退出睡眠模式、而不会有旋转以允许 EEPROM 编程的风险?
提前感谢!