This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:温度传感器精度和放大器;类型(例如 NTC 等)

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1568843/drv7308-temp-sensor-accuracy-type-ex-ntc-etc

器件型号: DRV7308

工具/软件:

您好团队:

之前、当我了解集成温度传感器的精度时、我听说测试尚未完成。

温度传感器精度是否有任何更新? 您能否分享测试数据和结果?

那么、什么类型的温度传感器呢? 是 NTC 吗?

提前感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    让我在本周与团队一起查看、并根据温度传感器精度数据来更新进度。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:  

    我们有一些温度传感器精度数据、但需要努力处理数据并格式化结果以提供给客户。 让我们暂定下周结束、以便我们为您提供。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jade、作为更新、 我们现在的目标是在 10 月底之前获得数据。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的更新! 此后是否有任何更新?  

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:  

    我来与团队核实更新的时间线、在研究数据后、他们没有我们需要明确的温度传感器精度、但我们有一些想法可以获取我们需要的信息。 我将在 Timeline 星期三上向您提供最新信息。 很抱歉耽误你的时间!

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    不用担心! 感谢您的帮助和支持!

    有任何更新后、请与我分享任何大致的时间表。

    谢谢你。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    如果一切顺利、我们希望下周结束时能够获得数据、我们可以在此之后分享这些数据。 如果有任何变化、我会随时更新您、但我的目标是将数据发送给您、 日期为达拉斯时间 10 月 27 日的星期一。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    我认为 VTEMP 精度数字正在缩小范围、但我想尝试通过设计/系统最终确定一些内容、以确保我们要提供的是准确的数字。 我一周的剩余时间都不在办公室、但我希望下周能为您提供最新信息。

    此致、

    Anthony Lodi