请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8350S-EVM
我是 Sigma Advanced Systems 的 Sivakumar。 我们目前在应用中使用 DRV8350S 驱动器 IC、该驱动器涉及使用磁场定向控制 (FOC) 驱动 PMSM 电机。
我们面临的问题如下:
-
电压较高时的 PWM 生成问题: 在 20V 负载条件下运行时、该驱动器正常工作并生成 PWM 信号。 但是、当电压超过 20V 时、驱动器会进入故障状态并停止工作。
-
驱动器前发热和突然故障: IC 的前置驱动器部分在运行期间逐渐升温。 此加热问题已多次出现。 即使更换 IC 后、它也最初在 20V 工作、但随后突然停止工作并再次变热。
-
我们恳请您协助确定根本原因并解决此问题。 如果建议更改配置或采取保护措施、请告知我们。