This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:在 H 桥模式下控制 DRV8714-Q1

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1583797/drv8714-q1-controlling-drv8714-q1-in-h-bridge-mode

器件型号: DRV8714-Q1

我们尝试在 H 桥 PH/EN 模式下使用 DRV8714-Q1。

在不驱动电机时、我们希望输出都为低电平、因此两个低侧 FET 的栅极必须为高电平。 image.png

相反、我们发现当 IN1/IN2 为低电平时、GH1 和 GH2 都为高电平。  GL1 和 GL2 为低电平。

以下是寄存器设置:

寄存器 存储器地址 数据值
CSA_CTRL1 26h 36h
UVOV_CTRL 25h FFH
DRV_CTRL1 18h C4h
IC_CTRL1 07h A1h

因此、FW1 处于“0"的“的复位状态。

我们可能会怎么做?  我们是否误解了 H 桥模式的功能?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们看到 IC_CTRL1(地址 07h)的设置应为 91h、而不是 A1h。  重试。