This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:DRV8912-Q1 OLD 电流检测

Guru**** 2663155 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1584036/drv8912-q1-drv8912-q1-old-current-sensing

器件型号: DRV8912-Q1

您好的团队、

对于 DRV8912-Q1、您能否帮助解决以下问题、谢谢。

该器件具有有源 OLD /低电流有源 OLD /负电流有源 OLD、这些 OLD 的电流传感器位于何处?  

将半桥用作高侧开关或低侧开关时、是否只能在高侧开关上使用有源电流 OLD、而在低侧开关上可以使用有源电流 OLD 和低电流有源 OLD?  

BRS、

弗洛伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florens:

    器件具有有源 OLD /低电流有源 OLD /负电流有源 OLD、这些 OLD 的电流传感器位于哪里?  [/报价]

    用于检测有源和负 OLD 的电路位于每个低侧和高侧 FET 上。 对于低电流 OLD、这仅在低侧 FET 上检测、因为低侧的 Rdson 发生变化(高侧 FET 不会改变 Rdson)。

    使用半桥作为高侧开关或低侧开关时、是否只能在高侧开关上使用有源电流 OLD、而低侧开关上可以使用有源电流 OLD 和低电流有源 OLD?  [/报价]

    是的。 低电流 OLD 依赖于增大低侧 FET 的 Rdson、因此只有低侧开关应用才能够使用低电流 OLD。

    此致、

    Joshua

    [/quote]