Other Parts Discussed in Thread: DRV8143-Q1
器件型号: DRV8143-Q1
您好的团队、
对于 DRV8143-Q1 的 OLD 诊断、您能帮助解决这些问题吗? 谢谢。
1.你能解释一下这个原理图的工作原理吗?

2.您能解释为什么在这种设置下开路和短路都是高水平吗?

3、低侧负载是否通过两个测试确定为正常/开路/短路?
测试 1:如果 OLP_CMP 输出为 L:正常/ H:开路或短路
测试 2:如果 OLP_CMP 输出为 L:正常或开路/ H:短路

BRS、
弗洛伦斯