Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1
器件型号: DRV8908-Q1
早上好。 我们使用 DRV8908QPWPRQ1 集成电路来驱动各种类型的输出负载。 在本例中、我们以 1Hz 方波驱动一个接地的 5mA 负载。 提供给集成电路的 VM 电压为 24V。
在 ECER10 ISO11452-2、20 –200MHz、60mA (AM 1KHz 80%) 大电流注入测试中、我们遇到输出故障。 在测试期间、受到干扰的输出会以逻辑高电平或低电平随机锁定。 消除干扰后、输出将恢复正常运行。
出现问题时的干扰频率是关于 70MHz 的。
我们尝试在 DRV8908 输出端放置一个 10nF 电容器、但这还不够。
除了电容器外、我们还添加了一个与输出串联的铁氧体磁珠 (Murata BLM31PG601SN1)、但该问题虽然得到了改善、但频率发生了变化并持续存在。
我们应该怎么做才能通过测试?
集成电路中发生了什么情况?
我们附上了原始接线图和经过测试修改的接线图。
此致
Mauro