This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:支持功能安全

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8343-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1584338/drv8343-q1-support-function-safety

器件型号: DRV8343-Q1

尊敬的专家:

我想知道 DRV8343-Q1 是否可用于 ASIL-B 应用。 我查看的 E2E 主题已离线获得解答。  

如果可以、我们是否有任何参考设计或示例用例?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    DRV8343Q1 不符合功能安全标准或未进行质量管理。 我认为、我们有一些 BLDC 器件用于 ASIL-B 应用、比如 DRV3233

    此致、

    Yara