This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:1xPWM GPIO 数量和平均 GHX 电流

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8320, DRV8334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1584271/drv8320-1xpwm-gpio-number-and-average-ghx-current

器件型号: DRV8320
主题: DRV8334 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

如果我们使用 DRV8320 1xPWM 模式、MCU 的最低 IO 要求为 3、对吗?

1 个 PWM 控制信号+ 1 个制动器+ 1 个方向

如果我们使用 FAULT 引脚、则再添加一个输入 IO 引脚。

然后加上 Vbus 和 GND、 3 个霍尔反馈信号(这一组信号可让 DRV8320 正常工作)。

(1 个 PWM+ 1 个制动器+ 1 个方向+ 1 个故障+ 3 个霍尔信号+ VBUS + GND =最小系统值)

此外、我们如何了解“高侧平均栅极驱动电流“参数、该参数的用途是什么?

以及总平均栅极驱动电流(如 DRV8334)和高/低精子电流之间有何不同。

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    [引述 userid=“530823" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1584271/drv8320-1xpwm-gpio-number-and-average-ghx-current

    1 个 PWM 控制信号+ 1 个制动器+ 1 个方向

    如果我们使用 FAULT 引脚、则再添加一个输入 IO 引脚。

    然后加上 Vbus 和 GND、 3 个霍尔反馈信号(这一组信号可让 DRV8320 正常工作)。

    (1 个 PWM+ 1 个制动器+ 1 个方向+ 1 个故障+ 3 个霍尔信号+ VBUS + GND =最小系统值)

    [/报价]

    只要使用硬件变体、这是正确的。

    此外、我们如何理解“高侧平均栅极驱动电流“参数、此参数是什么?

    https://www.ti.com/lit/an/slva714d/slva714d.pdf?ts = 1762497763262&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    区别在于总平均栅极驱动电流只是高侧和低侧之 和

    此致、

    Yara