This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C-Q1:ASR 和 AAR 模式

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8316C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1583499/drv8316c-q1-asr-and-aar-mode

器件型号: DRV8316C-Q1

您好的团队、

在 DRV8316C-Q1 硬件型号中、是否仅同时启用或禁用 ASR 和 AAR 模式?

当 ASR 和 AAR 被启用时、电机运行异常。

image.png

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    您使用的是硬件还是 SPI 型号? 使用的是低电感电机?

    我认为对于硬件型号、两者都已启用或都已禁用、但对于 SPI 型号、您应该能够禁用其中一个并启用另一个。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    是的、它是硬件型号。

    当 AAR 和 ASR 模式被禁用时、我没有看到任何问题。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    使用的是低电感电机? 您是否需要 AAR 和 ASR 功能?

    此致、

    Yara