This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872-Q1:整个温度范围内的 OCP 阈值容差是多少?

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8872-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1584749/drv8872-q1-what-s-ocp-threshold-tolerance-in-full-temperature

器件型号: DRV8872-Q1

您好、TI 专家

在 DRV8872-Q1 数据表中、我只能找到 25 度时的 OCP 阈值范围、

整个温度范围(–40 度至 150 度)内的 OCP 阈值容差是多少?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Gao、

    我查看了用于确定数据表值的数据、数据是在–40C、25C 和 150C 下获取的。 因此、数据表中给出的 OCP 范围在器件的工作温度范围内有效。 数据的趋势表明、随着温度的升高、测得的 OCP 阈值会降低。

    此致、

    Joshua