This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:无源突发说明

Guru**** 2651245 points

Other Parts Discussed in Thread: ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1585269/ulc1001-drv2911evm-passive-burst-explanation

器件型号: ULC1001-DRV2911EVM
Thread 中讨论的其他器件: ULC1001

尊敬的 TI-Team

我有几个与使用 ULC1001 GUI 自定义无源突发相关的问题。

在我的理解中、“放大器“是 exite LCS 的振幅(激励越高)。

从校准推断“FSK"和“和“FSK"(“(例如(例如:峰值实际功率= 60kHz、校准模式= Freq_Start、<xmt-block1>Freq_Stop</xmt-block> 偏移=–3kHz -><xmt-block2> Freq_Start</xmt-block> = 57kHz)。Freq_Stop。</s> Freq_Start

“ISR"是“是每个 Delta_Freq 周期的阶跃、即假设 Delta_Freq = 40Hz:初始激励频率为 60kHz、在 1 个 Freq_Stop 周期后为 60040Hz、因此为一个直至达到“ISR"。“。 之后同样的程序被应用到 Freq_Start 被再次到达(三角扫描方式)。

现在、“持续时间“是每个激励频率将驱动 LCS 的持续时间。 然而、根据我的理解、持续时间已经通过“ISR"隐“隐式设置、并且每个 Delta_Freq 周期的增量也是如此。

您能否证实我的理解、或通过一个简单的例子向我解释一下?

非常感谢。

此致、

Pascal Müller ć

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:  

    感谢您的联系。 您对 Amp、Freq_start、Freq_stop 和 Delta_Freq 频率的理解是正确的。  

    时长:  此参数指定特定突发处于活动状态的总时间长度。 例如、在一种情况下、当您将持续时间设置得稍长时、例如= 100ms。 前 25ms、频率可能从 Freq_start=60000Hz 运行至 Freq_stop=61000Hz 。 然后在接下来的 75ms 中、它从 Freq_start 再次运行到 Freq_stop 3 次。 在另一种情况下、当持续时间稍短(比如 10ms)时、 频率也可能从 Freq_start=60000Hz 运行、但在 10ms 后停止在 60500Hz。 它未达到 10ms 后设置的 Freq_stop。