This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:FB 电压精度查询

Guru**** 2652065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1586010/drv2700-fb-voltage-accuracy-inquiry

部件号: DRV2700

您好、

我在反激模式下运行、反馈电压的误差是多少? 文档指出为 1.3V、但在我操作它时、该值在 1.3V 范围内、当我调整输出时、该值不是恒定的、但在 1.32 和 1.34V 之间波动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这并不是我们在每个器件上都会测量的。  可以认为从 1.3V 到 50mV 的变化是可以接受的。