This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:DRV2700:反激式模式下的可调节输出问题

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1579767/drv2700-drv2700-adjustable-output-issue-in-flyback-mode

部件号: DRV2700

我将以反激模式运行。 它是有效的、但我有一些问题。

如数据表中所述、我使用带运算放大器的可变输出电路。如果突然改变输出值、反馈电压会下降、无法实现预期的输出电平。如果逐渐改变输出电平设置、就不会出现此问题。 如此有必要吗?(C (HV)、15 μ F) 如果我将输出电平从 200V 更改为 250V、例如、反馈电压会衰减、然后恢复、从而产生 250V 输出。但是、在低输出电平(大约 50V 或更低)下、甚至从 40V 更改为 45V、会导致反馈电压衰减而不恢复、从而导致不正确的输出。
这是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当您提到输出电平较低 (<50V) 时、您是指 HV 输出吗?  我想知道该值是否太低、反激式模式无法正常运行。 通常、在大于 100V 的电平下使用此电压。 对于如此低的反激式模式电压、我们并没有运行很多测试用例。

    我预计迟滞环路可能需要一些时间来调整输出电压、电压中的不连续升压越大 (200V->250V)。 您看它是否也从 250V 移动到 200V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!
    您提到的电压没有问题。