This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:图腾柱

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1585602/drv8350-totem-pole

器件型号: DRV8350

DRV8350 是否能够添加外部图腾柱以增强 MOSFET 的栅极驱动器电流?

如果是、您能提供相关电路、尤其是用于高侧 MOSFET 吗? 非常感谢。  

 

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    因此、客户想为 th 栅极驱动器添加一个外部上拉和下拉 FET 来提供更高的栅极电流? 这样做的动机是什么? 1/2A 峰值是否不够? 我们是否知道客户尝试驱动哪些 MOSFET? 它们尝试获得的压摆时间是多少?

    此致、

    Akshay