This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:我的新发布文章

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1583530/drv8316c-my-new-published-article

器件型号: DRV8316C
主题: DRV8316 中讨论的其他器件

您好朋友、

我感兴趣的是你对我的建议的意见,这是发表在一篇文章:

https://www.researchgate.net/publication/396825015_The_simple_Math_correction_of_the_measured_BLDC-currents

此致

zbynoB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zbyno:

    感谢您的联系。 我阅读了这篇文章。  

    总之、您将展示如何使用基尔霍夫定律和矩阵减小值来消除电流测量误差。 我的理解是、一旦测量的电流从 DRV 流向 MCU、此操作就完全在软件中完成。

    如果是、我看到您提到过使用 DRV8316 EVM 进行硬件测试。  使用实际测量值完成实验后、最好显示后续情况。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joseph、

    是的、它将在 MSPM0Gxxx 的 SW 中完成。我已经使用 DRV8316 C 准备了我的 OWM 设计(但与 DRV8316 EVM 非常兼容)。  

    我将尝试编写此更正过程、然后给您写一条关于结果的消息。

    此致

    zbynoB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zbyno:

    我懂了。  

    我将关闭此主题、您可以创建另一个包含结果的相关帖子、

    谢谢、

    Joseph