This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434EVM:有关 DRV8434EVM GUI 上的最低启动速度 (50 PPS) 的查询

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8434EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1585418/drv8434evm-query-regarding-minimum-start-speed-50-pps-on-drv8434evm-gui

器件型号: DRV8434EVM

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我正在使用 DRV8434EVM 测试用的评估板。 使用 GUI、我可以成功驱动电机。

不过、在使用时 EVM GUI 、马达只能从最小转速启动 200PPS 。 我想知道如何配置或修改 GUI 或固件以允许电机启动 50PPS 而不是 200PPS。

您能指导我如何调整此参数、或者是否有与最低启动速度相关的任何寄存器或固件设置?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    GUI 对最低速度的限制是由于 MCU 固件及其 PWM 块支持速度范围。 它在固件中进行了硬编码、无法更改。 在将引脚与板载 MCU 隔离后、您可以通过接头提供外部 STEP 输入、方法是移除 0Ω 跳线。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel、

    非常感谢您的回应和指导。

    此致、

    Danilo