This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:是否适用于 36V BLDC 电机?

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8363, DRV8323, DRV8316C, DRV8376, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1585448/drv8316c-is-it-suitable-for-a-36v-bldc-motor

器件型号: DRV8316C
主题中讨论的其他器件: DRV8376DRV8353、DRV8363、DRV8323

您好:

我们需要的是一个 具有集成式 FET 和电流检测功能、适用于 36V BLDC 电机且最大电流为 0.5A 的 BLDC 驱动器。

主要问题是、 在 36V 电压下使用 DRV8316C 是否仍被视为安全。 当该电压超过建议的 35V 工作条件时、它会保持在 40V 绝对最大额定值范围内、并且器件具有过压保护功能。

由于 DRV8316C 的 RDS (on) 更低且分销商可订购、因此我们目前对 DRV8376 的青睐程度优于它。  

谢谢您、
DAAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daan、

    我们不建议使用超出建议设置的器件。 绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。 如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用、器件可能不会完全正常运行、这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命

    遗憾的是、在我们当前的集成式 MOSFET 驱动器中、除了 DRV8376 外、我们没有可适应 36V 电压的驱动器。 您的产品/希望查看未来版本是否可行的时间表是什么?

    此外、如果您将开路、则外部 MOSFET 驱动器可能会工作。 例如 DRV8323、DRV8353、DRV8363 等

    此致、

    Akshay