Other Parts Discussed in Thread: MCF8316D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MCT8316Z
主题中讨论的其他器件: MCF8316D
论坛上以前曾有关于 MCT8315/6 控制器上制动功能的问题、以及一个事实:虽然制动器有效地停止旋转电机、但静止时不会阻止旋转(即产生保持扭矩)。 不过、在关于该函数的实验中、我观察到、将 BRAKE 位设置为 ON、然后设置(并保持)大约 10%的 PWM 占空比 (PWM 频率为 18kHz) 确实会产生有用的保持扭矩。 我的问题是这种影响是否可以量化(例如,由于 PWM 占空比在这方面似乎没有任何影响,如何产生或多或少的保持扭矩)。 谢谢。此致。